This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:要求20V 压降规格

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS65981EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962116/lm3489-asking-for-the-20v-drop-spec

器件型号:LM3489
主题中讨论的其他器件: TPS65981EVM

大家好、

客户将 LM3489用于 Type C 设计。 客户想知道20V 电压是否下降至19V。 这是否符合 USB-IF 规范?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的图8-11显示了 LM3489的压降电压。

    满载(4A)时的最大压降典型值小于700mV。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    LM3489可在100%占空比下运行、适用于 USBPD 应用。

    只需确保 PFET RDS (on)和电感器 DCR 电阻较小、以最大限度地减小这些组件上的压降。

    例如、请参阅 使用 LM3489实现高达20V/3A USB PD 输出的 TPS65981EVM USB-C EVM。 LM3489设计在第22页上。

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我看到的数据表不正确。

    让我与内部团队联系、看看我能找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、看起来奥兰多已经做出了回应。