工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
接下来是我用于为具有4V 输入的 IC 供电的电路、它可能具有一些2A 峰值的功耗、这是使用 WEBENCH 工具设计的:
MODE 引脚连接到 VDD (3.7锂离子电池)、因此它应根据功耗在 PFM/PWM 两种模式下工作。
我的问题是、它毫无理由地开始变热、而且很难保持在3.8V (低于所需的电压、但对 IC 有用)、看起来它不能提供任何东西。
此外、经过一段时间后、它在输出端变为某些 mV (例如短路)、没有理由。
我认为最好的解释是 ESD 问题、因为它"接触"了 TPS63806、但在烧毁了其中的一些 TPS63806并且非常小心不要触摸它仍然失败。
有什么想法为什么?
此致、
P