This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:在没有电池的情况下从 VBUS 上电

Guru**** 2513365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962341/bq24297-power-up-from-vbus-without-battery

器件型号:BQ24297

你(们)好

我有一个由锂离子电池供电的器件。 我们使用 BQ24297作为充电器和电源路径。  

我们正在尝试启用一种运行模式、允许我们在没有电池的情况下通过 VBUS 上电和运行。

当我仅尝试从 VBUS 上电时、电流似乎受到 BQ24297的限制、达到60mA。

我的应用消耗的电流为160mA-460mA。

在下图中、我们可以看到 USB 端口的蓝色5V 电压、绿色3.3V 电压(来自我们的 LDO)和紫色 VSYS 电压。

如图所示、VSYS 卡在2.7V 而非3.5V 上。 发生这种情况是由于充电器的电流限制、但我不明白为什么会发生这种情况。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 常见问题解答2应该对您的问题有所帮助。

    谢谢、

    宁。