This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:高侧驱动器未使用时

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961624/lm5122-when-the-high-side-driver-is-unused

器件型号:LM5122

您好、E2E、

是否可以将 LM5122与异步整流方法(二极管整流)结合使用?
高侧驱动器是不必要的、不会被使用。 如果我将 SW 引脚连接到 GND、它会影响运行吗?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发帖。  是的、您可以使用二极管替换同步 FET、而不是像您所描述的那样使用外部驱动器。  不要将 HB 和 HO 引脚接地。  使它们保持开路或在每个上放置一个10k Ω 至 GND 的电阻器。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们计划通过35V 输入电压进行四相位移输出300V 电压。 SW 引脚接地是否会影响运行?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您不使用高侧驱动器、因此应将其接地、并且应该可以正常工作。  我现在不明白输出电压为什么会产生影响。 您能澄清一下吗?

    谢谢、

    Youhao