This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143DESIGN-CALC:快速入门设计工具上的功率损耗

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962112/lm5143design-calc-power-loss-on-quickstart-design-tool

器件型号:LM5143DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1

大家好、团队、

请让我确认"IM5143-Q1快速入门设计工具中显示的效率/功率损耗分析器"。 在文件中的"效率/功率损耗分析器"部分、    显示了"效率/功率损耗与负载电流间的关系"的图形。

问题1:对于"Efficienvy/Power Loss vs Load Current"的图形、除了"Efficiency vs. IOUT - 2 PH"之外、还有一个选择("N/a-do not use")。 选择后、所示图形的含义是什么?

Q2:如果我们在"单输出-两相"中使用 LM5143-Q1、图中显示的 MOSFET 和电感器的功率损耗是否仅显示一个两相通道的损耗?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Someno-San、

    答案如下:

    问题1. 下拉菜单中有两个选项。 对于双输出选项、显示了通道1和通道2的选项。 但是、对于2/3/4相操作、只有一个选项适用或相关(N/A 选项意味着图解结果不适用)。

    问题2. 显示了每个单独 FET 的功率损耗。

    此致、

    Tim