请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143DESIGN-CALC 主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1
大家好、团队、
请让我确认"IM5143-Q1快速入门设计工具中显示的效率/功率损耗分析器"。 在文件中的"效率/功率损耗分析器"部分、 显示了"效率/功率损耗与负载电流间的关系"的图形。
问题1:对于"Efficienvy/Power Loss vs Load Current"的图形、除了"Efficiency vs. IOUT - 2 PH"之外、还有一个选择("N/a-do not use")。 选择后、所示图形的含义是什么?
Q2:如果我们在"单输出-两相"中使用 LM5143-Q1、图中显示的 MOSFET 和电感器的功率损耗是否仅显示一个两相通道的损耗?
此致、
H.Someno