请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、
如何使用 Bqstudio 为 BQ78350-R1配置预充电时间? 正确配置预充电后、我无法感测 Bqstudio 上 PCHG 位的任何状态变化、是否有任何预充电配置链接或步骤可用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何使用 Bqstudio 为 BQ78350-R1配置预充电时间? 正确配置预充电后、我无法感测 Bqstudio 上 PCHG 位的任何状态变化、是否有任何预充电配置链接或步骤可用?
您好!
需要在 FET 选项寄存器中设置 PCHG_EN 位(默认情况下应为该位)。 硬件上应该有一个预充电电路。 如果您使用的是 EVM、则电路板上会有一个预充电电路。
BQ78350-R1A TRM 的第5.2节显示了与配置预充电和快速充电工作方式相关的参数。 您需要根据电池的电压和电流配置这些参数。
TRM 第3.8节中还介绍了预充电超时保护功能。 默认情况下启用此功能。
此致、
Matt