This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:EN HiZ 模式

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959807/bq25896-en-hiz-mode

器件型号:BQ25896

大家好、

  强制 EN_HiZ 模式关闭 REGN LDO 以使充电器在放电模式下运行但 VBUS 处于开启状态是否存在任何风险?

  这是因为我的客户希望通过新代码将充电电压从4.4V 升级到4.2V。

   或者还有其他建议可以将电池电压直接设置为4.2V (电池存在电压为4.4V)?

此致、

艾伯特·李。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    仅电池模式是充电器的正常运行模式。 如果启用了 HIZ 并且电池电压下降到过低、BATFET 将关闭、SYS 将无电压。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

     谢谢、还有让 HIZ 实现的任何风险? 因为客户希望将电池电压放电至低于4.2V、然后将电池电压从原始4.4V 重新编程为4.2V。

    此致、

    艾伯特·李。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    充电器应该能够支持高阻态模式、而不会出现任何问题。 请确保电池组 具有所需的充电和放电活动。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    根据数据表、REGN 也用作 TS 引脚的偏置轨。

    问:如果我们通过启用 HIZ 模式禁用 REGN LDO 并且引脚 REGN 同时无电压、会发生什么情况。

    BR、

    Jason Jhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    当 REGN 关闭时、器件不会检测到 TS 故障。

    谢谢、

    宁。