This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:有关 CC 偏移、CC Delta、CC 增益-从 EV2300/bq27530-G1软件转换到 EV2400/bqStudio 的问题

Guru**** 2481415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27530-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962152/bq27530-g1-questions-about-cc-offset-cc-delta-cc-gain--transitioning-from-ev2300-bq27530-g1-sw-to-ev2400-bqstudio

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好!  

我的公司以前使用 EV2300和 bq27530 v1.04软件将.gg 文件写入 bq27530-G1。 我们现在正在过渡到使用 EV2400和 bqStudio 来完成此过程。 我发现 用于 bq27530 v1.04软件的.gg 文件与 bqstudio 不兼容;bqstudio 需要具有不同定界符格式的.gg.csv 文件。  

为了以正确的格式获得新的.gg.csv 文件、我使用了 bqstudio 中的导出函数从已使用原始.gg 文件配置的 bq27530-G1中导出参数。 这很好、但我有一些关于 CC 增益、CC Delta 和 CC 偏移值的问题。  

1) 1)我注意到、当我从相同的 bq27530-G1/电池组合中读取校准值、但使用具有 bq27530 v1.04软件的 EV2300和具有 bqStudio 的 EV2400时、我会获得稍微不同的 CC 增益值(EV2300上为21.649mA、EV2400上为21.653)。 您认为这是由于 EV2300/2400硬件的差异造成的吗?  

2) 2)我看到 CC 偏移值不会更新为.gg.csv 文件中设置的值。 例如、如果我的.gg.csv 文件中的值为-1400、并且当我读取所有校准值时的值为-1200、那么在我从.gg.csv 文件写入值后、它将保持-1200。 这是因为 CC 偏移值直接从监测计本身校准、所以当我从.g.csv 中"写入全部"时、.gg.csv 中的 CC 偏移值不会写入监测计吗?

3) 3)与我关于 CC 偏移的问题类似、CC 增益和 CC Delta 实际上是写入.gg.csv 文件中的 bq27530-G1、还是写入监测计时.gg.csv 中的这些值"被忽略"、因为监测计会执行自己的校准以获取这些值?  

非常感谢您的快速响应。 如果您需要更多详细信息或跟进、请联系我们以回答我的问题。  

Karen B.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    这种微小的变化可能是由于固件内的四舍五入差异造成的。 某些值将自动校准、但您需要校准其他值。

    最好始终使用.srec 或闪存流文件上传以用于生产、但这些文件不应存在舍入差异。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。  

    我在下面粘贴了您的部分回答以及后续问题

    >>小幅变化可能是由于固件内的舍入差异所致。  这是否指的是我关于 CC 增益的问题(问题1)? 四舍五入差异是否在 EV2300和 EV2400上的固件之间?  

    您好、Karen、

    这种微小的变化可能是由于固件内的四舍五入差异造成的。 某些值将自动校准、但您需要校准其他值。

    最好始终使用.srec 或闪存流文件上传以用于生产、但这些文件不应存在舍入差异。

    此致、

    Wyatt Keller


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt、  

    两个后续问题:  

    1."小变化可能是固件内的舍入差值"-您是指 CC 增益值的小变化吗? 您是指 EV2300与 EV2400上的固件吗?  

    2."一些值将自动校准、但您需要校准其他值"。 具体而言、我询问的是 CC 偏移、CC 增益、CC 增量。 连接到 bqstudio 时、监测计是否自动校准 CC 偏移、CC 增益、CC Delta? 这些值是否不是从.gg.csv 文件中写入的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    是的、这与 EV2x00固件不同。

    CC 偏移具有自动校准功能、但您必须校准其他功能。 校准应通过.gg 文件传输、检查并确保它包含在.gg 文件中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。  

    是的、我的.gg 文件中确实有 CC 增益和 CC Delta 值。 我想我有我需要的一切。 感谢您回答我的问题!