主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我的公司以前使用 EV2300和 bq27530 v1.04软件将.gg 文件写入 bq27530-G1。 我们现在正在过渡到使用 EV2400和 bqStudio 来完成此过程。 我发现 用于 bq27530 v1.04软件的.gg 文件与 bqstudio 不兼容;bqstudio 需要具有不同定界符格式的.gg.csv 文件。
为了以正确的格式获得新的.gg.csv 文件、我使用了 bqstudio 中的导出函数从已使用原始.gg 文件配置的 bq27530-G1中导出参数。 这很好、但我有一些关于 CC 增益、CC Delta 和 CC 偏移值的问题。
1) 1)我注意到、当我从相同的 bq27530-G1/电池组合中读取校准值、但使用具有 bq27530 v1.04软件的 EV2300和具有 bqStudio 的 EV2400时、我会获得稍微不同的 CC 增益值(EV2300上为21.649mA、EV2400上为21.653)。 您认为这是由于 EV2300/2400硬件的差异造成的吗?
2) 2)我看到 CC 偏移值不会更新为.gg.csv 文件中设置的值。 例如、如果我的.gg.csv 文件中的值为-1400、并且当我读取所有校准值时的值为-1200、那么在我从.gg.csv 文件写入值后、它将保持-1200。 这是因为 CC 偏移值直接从监测计本身校准、所以当我从.g.csv 中"写入全部"时、.gg.csv 中的 CC 偏移值不会写入监测计吗?
3) 3)与我关于 CC 偏移的问题类似、CC 增益和 CC Delta 实际上是写入.gg.csv 文件中的 bq27530-G1、还是写入监测计时.gg.csv 中的这些值"被忽略"、因为监测计会执行自己的校准以获取这些值?
非常感谢您的快速响应。 如果您需要更多详细信息或跟进、请联系我们以回答我的问题。
Karen B.