This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池电压感应输入功能和 RIN/Cin 选择

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962377/bq77915-cell-voltage-sense-inputs-functionality-and-rin-cin-selection

器件型号:BQ77915

您好 TI 团队。

请帮我回答两个问题:

1.我不清楚 VC1、VC2、...、VC5引脚。 这些引脚是仅输入引脚还是输出引脚? 如"引脚功能"表中所述、它们是输入引脚、但"8.1绝对最大额定值"部分将其最大输出电流设置为50mA;因此、这些引脚的工作方式是什么?它们在检测时是输入、在进行镇流时是输出(这意味着 IC 提供平衡电流)?

2. Cin 电容器的用途是什么?如何选择它的值? 当我从1uF (如表10-1所示)更改为0.22uF 时、平衡性能如何受到影响?

提前感谢。

卡洛斯·V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    1、引脚是用于感应的输入引脚、以及 用于平衡的输入和输出引脚。  当平衡电流流入上部引脚和流出下部引脚时、例如、如果平衡电芯3电流流入 VC3和流出 VC2。  这些引脚由内部 FET 拉在一起。

    2. Cin 为电芯输入采样提供滤波。  如果它太小、则可能允许捕获噪声、并且该器件可能会做出较差的平衡决策。  如果过大、则可能具有较长的稳定时间、并且具有错误的平衡决策值。  请遵循数据表中的指导建议运行条件、有关内部平衡、请参阅 Rini 和 Cini。  有关外部平衡、请参阅 Rine 和 Cine (动画)。  如果更改电阻、请在所示的2个组合范围内使用类似的时间常数。  电容器采用离散步长、选择一个接近。