This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:激活平衡功能时每节电池的电压

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962398/bq77915-voltage-per-cell-when-ballancing-feature-is-activated

器件型号:BQ77915

您好 TI 团队。

在完成平衡后、电池电压应该在哪里? 在 Vstep 区域内? 我是说、当电池电压经过镇流时、所有电池电压都在该区域内?

CV5会发生什么情况(根据图像)? 内部 FET 是否从电芯5消耗电流以对其进行放电、电压是否下降到 Vstep 区域内?

CV2会发生什么情况(根据图像)? 所有偶数节电池都开始充电、直到 CV2增加到 Vstep 区域?

感谢 TI 团队。

卡洛斯·V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:
    图片未显示。 您能否在下面用您提到的图片重新发布您的问题?