This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130热测试方法

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961509/tps82130-tps82130-thermal-test-method

器件型号:TPS82130

你(们)好。

TPS82130在顶部集成了电感器、因此很难在其上粘贴导线来测量顶部温度。 然后、如何测量温度并计算结温? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    Jean 正在研究这个问题、很快会向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    更好的方法可能是监控 PG 输出体二极管的 Vf、以便确定结温、这是 PN 结。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    感谢您的回复。

    您是指 PG 引脚和 GND 之间的 VF? 是否有任何参考数据、如 VF 与温度曲线?  

    此致、

    查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、这介于 PG 和 GND 之间。

    此曲线没有参考数据、并且可能会因器件而略有不同。

    首先、您需要在整个  温度范围内以低二极管正向电流表征二极管 VF、而器件不会耗散任何功率。

    此致