This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:RFB 上的最大电阻

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962355/lv2862-max-resistance-on-rfb

器件型号:LV2862

降压稳压器团队、

我们的一位客户希望在低功耗应用中使用 LV2862、并希望尽可能减小流经 FB 电阻器的电流。  数据表给出了 R2的典型值高达100kOhm。  如果 R1+R2接近1MOhm、则需要做些什么来确保设计保持稳定?

在本例中、Vout 为3.3V。  

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    增大电阻分压器值不应成为问题。  

    在布局上、必须使 FB 节点尽可能小、并将分压器放置在靠近器件且远离噪声源的位置。  

    谢谢、  
    Denislav