This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25120A:BQ25120A 中的 MR 引脚和 LDO。

Guru**** 2535430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961432/webench-tools-bq25120a-mr-pin-and-ldo-in-bq25120a

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

  我使用 BQ25120A 为系统供电、并使用4.2V/300mA 为电池充电。 我的系统需要来自 SW 的3.3V 电压和来自 LDO 的1.8V 电压。

1.我需要知道何时缺少主机、何时连接了电池且未施加 VIN、是否可以第一次从 SW 引脚获取3.3V 电压(何时未应用 I2C 寄存器)?

2.我不使用/MR 引脚上的按钮、如何将 BQ 置于运输模式?

此致、

Hinal Tailor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)由于器件 SYS 引脚默认设置为1.8V、因此您必须通过 I2C 对器件进行编程、以获得3.3V 电压。 我们有 BQ25121A、它在启动时默认为2.5V。  

    2) 2)您可以通过寄存器0x00中的 I2C 将器件置于运输模式。

    原理图上没有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的回答。

    此致、

    Hinal Tailor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以共享您的电子邮件地址吗?

    我只需要共享我的设计以进行验证。

    谢谢、此致、

    Hinal Tailor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将离线继续本次讨论。