This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753AEVM-001:修改了 TPS23753A 电路以更改输出电压

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961508/tps23753aevm-001-tps23753a-circuit-modification-to-change-vout

器件型号:TPS23753AEVM-001
主题中讨论的其他器件: TPS23753

您好!

我想知道/获取有关如何将组件值与 EVM 的输出电压相关联的信息。 假设我希望 Vout 为9V、我想知道要更改哪个组件以获得其他输出值。 谢谢。

BR、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    要更改输出电压、需要更改多个组件、例如变压器、FB 电阻分压器电路、感应电阻器和输出电容器。 更具体地说、这些是组件 T1、R15、R17、R10、C11、C13、 R16、C12、R21、C5、C6、 C18。 对于输出电容 C5、C6、C18、需要随着输出电压的上升而调整这些电容以获得更高的额定电压。  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您对此的回应、我们知道有相当多的组件可能会影响我的最终用例和应用。 我想知道、我是否可以浏览公式和工具等资源来确定应该应用的组件值?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    有关资源  、我建议查看使用 TPS23753进行设计应用手册、该手册详细介绍了如何使用 TPS23753进行设计以及如何为此器件选择组件。 如果您有任何其他问题、请随时查看并告知我。  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师