This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:PWML 的 IPWML (H)、PWMH

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955003/ucc28780-ipwml-h-of-pwml-pwmh

器件型号:UCC28780

您好、E2E、

1.想了解为何在以下引脚的高/低电平下、负载电流为负/正?  典型的高电平表示拉电流、正电流、低电平表示灌电流、负电流。

此外、我认为电流定义缺少名称、我们应该有 IPWML (H)、IPWMH (H)、"(H)"应该是拉电流/灌电流的参考方向、我想。

最大 拉电流/灌电流为~1mA、右侧?Ω 我是否可以使用0.5V/1mA = 50Ohm 来估算 PWM 输出级内的上拉和下拉电阻?

三、Trise/Tfall 的测试条件是 Cload 为10pF,如果没有负载连接到 PWM,上升/下降时间是多少? 它是否会有很大差异?  

如果您有任何意见、请告诉我。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此信息转发给相应的应用工程师、以便他能帮助您回答您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有没有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以从 TI 获得任何答复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yi Dou、

    感谢您关注 TI 的部分、很抱歉稍后的回复。

    实际上,您几乎所有的问题都与控制器内部电路设计参数有关。 设计人员可以回答此问题,但应用工程师负责 E2E 回复。 那么,我想问您在使用此部件时遇到了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 TI 建议将特定 的隔离器/驱动器 IC 连接到 PWM、 但我仍想全面评估 ucc28780的 PWM I/O 特性。

    由于您知道市场上的不同 FET、栅极源极或 PWM 输入特性在不同供应商中是完全不同的。 因此、对于确定 PWM 转换的延迟时间、对于高达 MHz 的转换器建模而言、明确 I/O 功能非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yi Dou、

    完全同意 PWM 转换的延迟时间对于高开关频率转换器非常重要。 根据我们的经验,隔离 器/栅极驱动器的导通延迟 比 UCC28780 I/O 上升/下降容差更敏感。 由于市场上更好的栅极驱动器延迟为~25ns,而公共延迟为~100ns。 因此、请在您的高频设计中选择小延迟隔离器/栅极驱动器。

    谢谢。