This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1是否可以使用单节电池?

Guru**** 2573515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962264/bq28z610-r1-is-single-cell-possible-with-bq28z610-r1

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561-R2

您好、TI 专家。

在电池电量监测计中、向客户推荐了 BQ27Z561-R2和 BQ28Z610-R1。

对于 BQ27Z561-R2、据说开发过程很繁琐、因为它是 DSBGA (YPH)封装类型。

所以、我想使用 BQ28Z610-R1、但有人问我是否可以将其应用于单节电池。

有可能吗?

如果可能、请告诉我是否还有电路指南。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    是的、您可以将 bq28z610-R1用于单节电池应用。 您可以查看 EVM 指南以了解不同电池节数的连接示例和布线。

    VC2需要连接(短接)到 VC1、这将是主要区别。

    EVM 指南: www.ti.com/.../sluube3.pdf

    此致、

    Wyatt Keller