This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:CR2025至3.3V 转换器

Guru**** 1158110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61221, TPS61261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958512/tps61221-cr2025-to-3-3v-converter

器件型号:TPS61221
主题中讨论的其他器件: TPS61261

你好

需要紧急帮助


我设计了一个使用 TPS61221升压器 IC 的电源,输入电源为3V,所需的输出电压为3.3V 7mA。

CR2025纽扣电池用于驱动电路、电池在连接到器件时消耗250mA 电流、并将输入电压降至0.9V

我在没有升压 IC 的情况下进行了检查,直接电源到电路正常工作,请找到电源的原理图设计,并给出相同的建议,或者建议使用良好的 IC 将电压从3升至3.3


我们的电路包括 LED (HSMF-C116)、传感器(MAX30205MTA+T)和 BLE 模块(BGM13S32F512GN-V2)、请查找随附的数据表以供您参考。

LED 在我们的电路中驱动1mA 电流。
e2e.ti.com/.../MAX30205_2D00_1020988.pdfe2e.ti.com/.../pub_2D00_005255_5F00_DS_5F00_HSMF_2D00_C116_5F00_2019_2D00_10_2D00_04_2D00_1828243.pdfe2e.ti.com/.../bgm13s_2D00_datasheet_2D00_1666253.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MIT:

    您是否可以使用直流电源作为升压电路的输入电源? 它能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保我们将检查其他直流电源上的升压器

    直接在没有升压器的情况下、该电路可通过纽扣电池供电正常工作、但我们需要保持3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    根据我的进一步探索、我找到了 TPS61261

    本数据表中提到它可用于纽扣电池。

    因此、我怀疑200mA 的最小开关电流 tps61221会导致该问题

    老实说、我不理解开关电流、您能指导我进行这方面的工作吗?

    此外、请检查 TPS61261是否适合我们的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MIT:

    TPS61221能够在 Vin=3V 时支持3.3V 电压。 但我不确定电池是否能够处理电流、尤其是启动期间的浪涌电流。 这就是我建议您使用直流电源进行测试的原因。 并注意电缆中的压降。

    我认为您提到的"开关电流"是电感的电流。  当低侧开关打开/关闭时、它看起来像是一个三角波。 流经功率 FET 的最大电流等于电感的峰值电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您对 TPS61261的看法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MIT:

    我想首先检查输入源的功能。 我们有解决这种情况的解决方案、但我不确定这是不是根本原因。

    我将在启动期间检查 TPS61261的浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MIT:

    是否有任何更新?  

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!