This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:恒流降压转换器设计

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961926/tpsm41625-constant-current-buck-convertor-design

器件型号:TPSM41625

您好!

我曾希望了解是否有任何参考设计可将 TPSM41625用作恒流转换器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    否、我们没有将 TPSM41625用作恒流转换器的参考设计。

    您是否尝试驱动浮动负载、如 LED (灯串)? 您可能可以尝试类似本 应用手册中所述的方法 (不是 TPSM41625、而是展示了该概念)。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的响应、我正在寻找 恒流降压转换器设计。 我的输出要求为5.5V 至6V @ 11A CC。 我在研究 TPSM41625的外形小巧、输出额定值较高。 我想知道是否可以使用 A 电流感应放大器的输出作为降压转换器的反馈。

    谢谢


    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我不知道您无法执行 本文所示的操作的原因。 唯一需要记住的是、通过将电流感应放大器级添加到反馈环路中、可能会对稳定性产生影响。 如果您使用带宽非常高的放大器、我希望这一问题最小。

    此致、
    Kris