This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:基于 LM5088降压转换器的 TPS2549设计

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, LMR14030, LM5088, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908466/tps2549-lm5088-buck-based-design-for-tps2549

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: LMR14030LM5088TPS2546

您好、社区

希望这款锁能为所有人带来好处!

我设计的是基于 TPS2549 IC 的 USB 充电控制 IC。

数据表的应用手册介绍了 LMR14030降压 IC 提供的 CS 引脚功能的设计过程。

但是、在我的应用中、我使用的是 LM5088降压 IC。

我在计算 R-FA 和 R-FB 的确切值时遇到问题、V-CS > 2.5V 条件可以适当满足这些值。

LM5088的 O/P 电压可通过以下公式设置:

RFB2/RFB1 =(VOUT / 1、205)-1

V-REF 为1.2V

VOUT 为5.7V、 RFB2 = 6.49K、RFB1 = 1.74K。 现在、对于 TPS2549计算、RFB1 = RG = 1.74K。 RFB2 = R-FA + R-FB

假设线电阻=接触电阻= 0r、计算如下。

TPS2549的计算

高级 否 参数 计算公式 计算值 汇编值
1 无负载的 V-DC (V)   5.7.  
2. R-G (千欧)   1.74.  
3. R 总计(Ω) R-Total = R-Internal (0.42)+ R-Wire (0)+ R-Contact (0) 0.42.  
4. G-CS (mA/A)   0.075  
5. R-FA (千欧) R-FA = R-TOTAL / G-CS 5.6. 5.6k Ω
6. V-FB (V)   1.2.  
7. R-FB (kOhm) R-FB =((V-DC)/(V-FB)/(R-G))-R-G - R-FA 0.925 0.931千欧
8. V-CS (V) V-CS =((V-FB)/(R-G))*(R-G + R-FB) 1.84 确保 V-CS > 2.5
9. 27K 时的最大 IO (A)   2.  
10. V-DC 最大值(V) V-DC 最大值= 5 + IOS 最大值* G-CS * R-FA 5.84.  
11. 输出电压(UF)     2 * 47uF
12. C-Comp (nF) C-Comp > 3 * G-CS * C-out >21.15 22nF

V-CS 的标准大于2.5V、这是此计算所需的条件。

我尝试使用一些公式组合来获得某些范围内的 RG、RFA 和 RFB 值、并尝试尝试、但我获得的是 RFB 的负值。

是否有人尝试将 LM5088与 TPS2549搭配使用? 是否有任何关于可以在此处执行哪些操作以获得可交付结果的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    首先、我建议将输出电压更接近5V、而不是可能略高的5.7V。 此外、导线电阻为0会使该特性的目的失败。 此功能适用于内部连接了大电缆的应用、例如汽车信息娱乐系统。 如果您正在创建的充电器在 VBUS 上没有长连接、则无需此功能、您可以使用 TPS2549而不使用 CS 功能或 TPS2546。

    如果您的系统确实需要此功能、则建议更新您的线电阻、并遵循 TPS2549数据表中的公式1和公式2。  

    我没有看到使用 LM5088的系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    你好。 希望你做得好。

    关于5.7V、我实际上实现了电源或电路。 LM5088降压转换器(5.7V、8A)与 5V 100mA LDO (NCP781)并联。 电源或电路通过两个肖特基二极管实现、  

    5.7V 线路上的二极管具有0.5V 的正向压降、因此降压输出实际上是~5.2V。


    现在、参考0欧姆导线电阻、如果您查看 TPS2549 数据表、则在应用手册本身中仅考虑 IC 本身的内部电阻、而不考虑导线长度。

    我确实有计算出的线长、测量仪表、单位长度电阻等值。准备好了、但我首先按照数据表中的计算方法、尝试得出满足条件的所有参数的值。

    但遗憾的是、我得到的结果未能参考为少数参数设置的最小值。

    然后、我尝试使用 1米长和2米长的电缆进行计算、以查看这是否符合我的要求、但这也没有帮助。 我最终切换到了 TPS2546 IC。

    但在我的应用中、我正在与连接到我的系统的 Android 平板电脑通信。 USB 电缆的最大长度约为2米、我肯定需要使用 CS 功能。  
    您对该主题的深入见解将非常有帮助。

    请告诉我是否需要从我的终端获得任何其他信息来解决此问题。

    此外、您还提到、您尚未看到有人使用 LM5088。 我目前需要一个最大输入电压范围为50-70V 的降压转换器。 降压转换器的输出将设置为5.7V、最高8A 的 O/P 电流容量。

    对于这些规格、TI 通常推荐使用哪些常见的直流/直流转换器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法评论您将需要的直流/直流转换器。 我建议使用 WEBENCH 工具查找符合您要求的组件、然后如果您有任何特定问题、可以使用该器件型号发布 E2E 问题

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html 

    至于 TPS2546和 TPS2549、如果您想要使用电缆补偿功能、则需要使用 TPS2549、因为 TPS2546没有此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    希望你们做得好。

    我仅通过 WEBENCH 选择了 LM5088。 在这方面无需担心。

    在 TPS2546和 TPS2549之间进行选择时、CS 引脚的功能几乎相同。 我目前使用 TPS2546进行设计、但肯定想知道在使用 TPS2549进行设计时出错的地方、以便在未来的设计中可以使用它。

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Rohit Kashyap。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、  

    感谢您的更新。 根据您的描述、我相信 TPS2546是适合您的器件。  

    在评估 TPS2549方面、我相信这是您的主要限制

    我确实有计算出的线长、测量仪表、单位长度电阻等值。准备好了、但我首先按照数据表中的计算方法、尝试得出满足条件的所有参数的值。

    我见过的客户使用电缆补偿功能来实现此器件、他们知道所有这些项的值。 我认为这是你的主要限制。