This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV104:工作温度

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV104, TPS57140-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961875/drv104-operating-temperature

器件型号:DRV104
主题中讨论的其他器件: TPS57140-EP

大家好、我想在最低工作温度为–55°C 的应用中使用 DRV104、但我很困惑这是否可行。

数据表报告了–55°C 至+125°C 工作温度范围和 –40°C 至+85°C "额定"温度范围的绝对最大额定值 这毫无意义、尤其是考虑到数据表上的所有电气特性仅在25 °C (不在整个"指定"范围内)下指定、并且所有图 中还显示了低至 –60°C 的数据

您能澄清一下吗? 该器件是否能够实际用于 –55°C 的温度范围、如果是、与在–40°C 的温度范围内运行相比、有哪些限制?

谢谢你。

L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    我认为器件将在-55C 下工作、但提供的数字仅基于器件子集收集的数据。

    绝对最小工作温度为-55°C、因此在该温度下的工作温度不高。 任何较低的温度都会导致器件损坏。

    如果您可以将工作温度保持在-40C 或更高、则会消除此问题、因为器件和封装都是在此温度下指定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 因此、TI 基本上不建议在-55 C 时使用该器件

     您的产品系列中是否有任何额定温度为-55°C 的受保护高侧开关? 我找不到任何东西。

    实际上、似乎没有制造商拥有它们。 ST 和 IRF/Infineon 曾用于制造它们、但由于某种原因、它们都已停产、没有新的替代产品。

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    对于集成的高侧开关、大多数器件在-40C 的温度下的最大输出温度为建议的工作温度。 在-55C 下运行时、我相信您需要某种扩展运行/温度器件。 由于您正在查看驱动器、因此螺线管驱动器产品线中可能有一个选项可供您选择。

    请在此处查找其产品: https://www.ti.com/motor-drivers/solenoid/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、似乎也没有什么合适的东西。

    我可以想象的唯一解决方案是使用支持100% PWM 运行的降压转换器 IC (例如 TPS57140-EP)并将其驱动为"开环"、即强制反馈输入接地以强制100% PWM 输出、 然后使用使能输入将其打开/关闭。 但这似乎是非常错误和曲折的,我怀疑控制器在这样奇怪的使用中会起球。

    此时、我将设计一个定制电路。 由于尺寸/可靠性原因、这非常烦人、但我看不到任何真正的替代方案。

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    我们将在未来的器件中考虑有关工作温度范围的反馈。

    我将结束此主题、但请随时在 E2E 上询问有关 TI 器件的任何问题。