This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:栅极驱动器组件

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961979/lmg1210-gate-driver-assembly

器件型号:LMG1210

您好!

我们想知道是否有关于手动焊接 lmg1210的提示。 我们目前正在使用以下步骤:  

1.在每个焊盘上涂抹焊锡膏

2.用手放置部件

3.将电路板加热至150摄氏度,并在 PCB 下方加热板

4.使用紧高于部件的热风枪,具有以下轮廓:200°C,40°C;240°C,30°C;260°C 12°C

通常、很难确保在每个焊盘上应用相同数量的焊锡膏。 我们通常还会在 PWM 输入和接地之间形成电阻(数百欧姆级别)、我们认为这是由 LI/HI 和 GND 之间的小型焊桥或残留焊膏造成的。 在当前方法中、需要迭代该过程、直到焊接成功。 如果对大会提出任何改进建议,将不胜感激。

最棒的

Michael D'Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的联系。

    我们将在 COB 周三之前进行审核并返回给您。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的耐心等待。

    请遵循随附应用手册中的建议。

    www.ti.com/.../snoa401r.pdf

    此致、

    -Mamadou