This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:转换器电路会产生可闻噪声和大纹波

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905779/tps61236p-converter-circuit-produces-audible-noise-and-big-ripple

器件型号:TPS61236P

大家好、我使用 TPS61236P 构建了一个5V @ 4A 恒流锂离子直流转换器(请参阅原始问题)。 在改进了布局之后、转换器工作良好、除非我施加重负载(可能是1.2 Ω 左右)、电流上升到大约4安培、并且电路产生可闻噪声和大纹波。 Vout 的波形附在下面。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否分享原理图和输入电压波形? 器件看起来不稳定或触发电流限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    布局已发布在 原始问题 中、下面附加了气密性、Vin 的波形将在稍后上传。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否尝试将 R3降至零? 不确定是否触发了电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    奇怪的是、在刚刚进行的测试中、没有检测到如此大的纹波。 大纹波状态似乎不稳定、只有当电流约为4A 时、不稳定状态才会持续很短的时间。 此外、CC 似乎不太好、因为我发现将电流控制到4.25 ~4.29A 更容易。 当负载的电阻变得更小时、过流保护可能会关断转换器。 波形如下所示、通道0为 Vout、通道1为 Vin。 P.s.s:波形中显示的电流是输出电流。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    器件似乎是由电压环路或 CC 环路或二者引起的不稳定

    请尝试将 R3降至0并检查波形(不是解决方案、而是尝试了解根本原因)

    2.如果我们仍然可以看到 R3 = 0时的行为、请移除 C2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    我已经完成了测试、结果表明、无论它是在 CC 模式还是 CV 模式下工作、输出行为都没有明显的差异。 实际上、测试的恒定电流不是精确的4A、而是大约4.12A、这可能是由 CC 不精确(根据数据表、为+-10%)引起的。 但大纹波状态仍然不稳定、无论是否启用 CC (请参阅图1和2)、仅在输出电流略低于4A 时才会出现该状态。 此外、还检测到了一个更奇怪的现象(请参阅图片3~5)。 这主要发生在 IC 温度相对较高的情况下、也可能发生在锂离子电源的 ESR 相对较高的情况下。 发生这种情况时、输入电流几乎与输出电流相同、但压降接近3V、分为转换器。 似乎这些关断是正常工作的、但变为故障、而高侧 MOSFET 未完全关断。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    器件将尝试在热关断后恢复。 在恢复期间、高 FET 将导通以更改输出电容器。  如果在此期间负载非常大、则高 FET 始终开启、但输出电压无法达到设置值。  

    您还可以尝试增大 COUT 以稳定 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    那么、是否需要删除 C2?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您还可以尝试检查它是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此案例的更新是什么? 我关闭了该帖子、因为没有进一步回复。 如果未解决、只需在下面回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    由于该转换器专为需要恒定电流的激光二极管而设计、因此我无法测试在施加负载时转换器是否仍会产生大纹波、除非我得到一个。 由于电压安培特性不一致、将电阻器用作负载毫无意义。 请给我更多时间。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢、请等待您的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    我已经完成了测试。 在施加负载时、大纹波仍然存在、甚至只是一小段时间。 我尝试将一个1000uF 铝聚合物电容器与输出并联、但没有成功。 纹波仍然存在。 现在、我尝试更改 RCC 以将 CC 降低至2A、然后并联两个转换器以构建4A 转换器。 可能是这将起作用。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢、请等待您的更新。

    我还建议您应用 EVM 作为参考。