This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:背光驱动

Guru**** 2797665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962334/tps2115-backdriving

器件型号:TPS2115

大家好、

我们在 设计中使用 TPS2115ADRBR 器件、其中连接了两个不同的输入、如下图所示。

在该设计中、我们将  D1拉  GND 、并将 DIP 开关用于 D0。 因此、只要  D0 引脚为低电平无论输入输出是什么、都将是 IN2。

在这里、就像  D0 引脚为高电平并且 IN2 为0一样、我应该作为 IN1输出、这也是正常工作的。

但是、当我仅连接 IN1 并  保持 IN2悬空时、我们将观察  IN2引脚上的电压。 请告诉我们 IN2引脚中为什么有任何反向驱动、可能的解决方案是什么。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    您能否分享 IN2上显示的电压波形?