主题中讨论的其他器件: BQ77915、 BQ78350-R1、 BQ78350、 BQ2947、 BQ7718、 BQ7716、 BQ77908A、 BQ76200
大家好、
我正在为锂离子电池组寻找12V BMS (3*4.2V=12.6V)。
因此、我遇到 了 BQ77915。 它是独立的。
但是、由于我们长时间无法将锂离子电池充满电、因此我们正在寻找另一种相同的解决方案、从而获得了芯片
具有 I2C 接口的 BQ76920。
阅读数据表后、我有一些疑问、希望 TI 能帮我解决。
1) 1)不建议对该芯片进行外部电池平衡。 但我相信这对我的应用非常有帮助。 是否有人能够帮助我设计具有用于3节电池组平衡的外部 FET 的参考设计? 或者、我是否可以按照 BQ77915数据表第22页的图9.3 中的设计过程以及 BQ76920数据表第41页的表24进行操作。
2) 2) REGOUT 引脚上的输出电流。
3) 3)根据建议的工作条件表、电池{VCn-V (CN-1)}上的最大电压为5V、但我的电池电压最大值为4.2V。 我可以通过 I2C 对该电压进行编程吗?
4) 4) BQ78350DBT IC 的需求是什么? 或者、我是否可以使用任何其他控制器通过 I2C 控制 BQ76920芯片? 你能给我建议吗?
5) 5)我认为我可以使用控制器的引脚、而不是按钮。
6) 6)控制器连接到 REGOUT 引脚是否在运输模式期间通电?
7) 7)我计划使用 BQ24610RGER 作为充电器 IC、我希望这一点不会有任何问题。