This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962092/bq79616-q1-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1

尊敬的 TI:

我们正在测试基于 BQ79616的从器件原型板。  

我们的 BMS 从 PCB 使用2个 BQ79616芯片组。 不使用 UART 接口。 我们正在努力实现菊花链通信。

我们观察到:在连接器(入口抽头点)和 BQ79616 IC 上观察到的电池电压似乎正确。  

电压值@ BAT 引脚= 49.7V

电压值@ LDOIN 引脚=4.7V

电压值@ CVDD 引脚=4.7V; 电压值@ DVDD 引脚=0V、 电压值@ AVDD 引脚=4.7V

我们使用了与 BQ79616 EVM 类似的电路、因此 NPN 电路也是相同的。  

NPN 集电极处的电压值为4.9V。  

因此、我们的菊花链通信总体上不起作用。

我们了解电压@ LDO 引脚的最小值必须为5.1V-6V、但情况并非如此。  为此、我们了解集电极电压应约为8V。  

什么可能是原因? 我们正在努力调试更多的硬件。 如果 TI 可以检查并建议一些尝试的东西、那就太棒了。

我想通过电子邮件共享设计数据;请告诉我应该使用什么电子邮件 ID 来共享数据、因为数据是机密的。

谢谢!

此致、
Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    您能否提供电子邮件或向我发送朋友请求、以便我们可以在公开论坛上就未发布的器件进行交流? 请关闭此主题。

    谢谢、

    泰勒