This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:我可以#39;t 在 PSpice 中将输出电压增加到43.8V

Guru**** 2544370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906815/ucc28951-q1-i-can-t-increase-the-output-voltage-to-43-8v-in-pspice

器件型号:UCC28951-Q1

大家好、我需要制作一个2kW 相移全桥转换器。 目前、我使用参考模型 SLUSA16D EVM:SLUU421A。  

我正在尝试模拟这个模型、我还使用了 excelspreadsheet 来调整参数以获得我的规格。

规格:

输入电压:360 VDC - 410VDC

输出电压:43.8VDC

功率:2kW 输出电流:45.6A  

我还将 UCC28951-Q1的 EA-和 EA+引脚上的电阻器连接到43.8VDC。 我将变压器的匝数比从21更改为5.38。

我还将 同步整流 MOSFET 更改为具有90A IDC 和200 VDS 的 MOSFET。

正如您在这里看到的、输出电压不会升高。 此外、L3中的输入电流不会增加、而是会降低。 但是、在基准模型中、输入电流随着输出电压的增加而增加、并且稳定下来。  

我的仿真43.8Vout 仿真:

12V 输出参考 仿真:


希望有人看到这一点、谢谢阅读。 此致、

小凤林(林杰森)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    您能在这里发布仿真文件吗-我会尝试查看发生了什么错误。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢你的帮助。 pspice 模型大于20kB、所以我不能在这篇回复中分享。 我创建了一个 google 驱动器链接。

    如果您不想在驱动器上检查它、我也可以通过电子邮件将其发送给您。 我还添加了包含我的规格的电子表格。

    Google 驱动器链接:

    https://drive.google.com/file/d/1W0VtUcTv39x1NMbx_A5JGpatnojmWU7Z/view

    Excelspreadsheet 43.8V 输出电压:

    e2e.ti.com/.../Calculation-PSFB-Converter-43.8V.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    遗憾的是、如果不申请特殊豁免、我就不能出于 TI 目的访问 Google Drive -这可能需要一些时间、因此如果您可以通过 colingillmor@ti.com 将文件发送给我、速度会快得多  

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会将其发送给您、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 我通过另一封电子邮件(0931067@hr.nl)发送邮件、因为我的 Gmail 不允许发送邮政文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、我获得了这些文件。 我现在要设置运行它们。 请耐心等待、因为我现在在另一个仿真器中运行了多个其他的 silms、我可能需要重新加载 PSpice 仿真器。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道、我将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Colin、我注意到我向您发送了错误的仿真模型、我发送的仿真模型有一个变压器绕组(5.38/0.18)= 30、但它应该是

    5.38/1 SO = 5.38  

    很抱歉耽误你的时间。 您必须使用这些绕组重新启动仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上-如果您可以发布或通过电子邮件发送原理图的.pdf 图像、这将有所帮助-我可以立即查看。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是原理图、我根据 excelspreadsheet 将值更改为 recacht 43.8V、但使用此原理图、它不会进行仿真(原理图过时、请使用其他原理图)

    e2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_PSPICE_5F00_43.8V.pdf

    此致、

    Jason

    更新/编辑26-05-2020:

    我的工作有点不全面、如果我使用匝数比为5:1的变压器、输出电压最大为30V、但如果我使用匝数比为8:1的变压器、输出电压将增加到最大39、请参阅下图。 我不理解的一件事是、当我将变压器匝数比更改为8:1时、电压会增加、但通常情况下应该下降? 另请参阅属于该仿真的新更新原理图。   

    新更新的原理图:

    e2e.ti.com/.../UCC28951-Schematic-V0.2-26_2D00_05_2D00_2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以关闭此电位器、还是需要更多支持?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我喜欢得到更多的支持、但没有人做出反应/提供帮助。 也许只需保持开放几天。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    让我看看我是否能在这方面为您提供一些帮助。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Peter。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    第一件事-我很抱歉无法更快地回复您的帖子。

    您能给我发送电子邮件吗?您的仿真文件、原理图的.pdf 版本和您使用的 Excel 文件-我在 colingillmor@ti.com 、您还可以确认您使用哪个软件包来运行仿真。 我将尝试了解仿真为什么不运行。

    请注意、UCC28951-Q1器件当然可以控制您正在设计的系统。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    我查看了您的 PSpice 原理图、其中有几个问题、您可以轻松更正-我将标记.pdf 文件并通过电子邮件将其发送回您。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    下面是您的原理图的标记-请尝试它并查看系统运行是否更好。 如果不能、您可以向我发送您的仿真文件、原理图的.pdf 版本以及您使用的 Excel 文件-我在 colingillmor@ti.com 、您还可以确认您使用哪个软件包来运行仿真。 我将尝试了解仿真为什么不运行。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Schematic-Review.docx

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢 Colin 再次帮助我、我用学校邮件将文件发送到您的邮件中。

    此致、

    小凤林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、我在标记原理图上没有看到您的响应、我将首先尝试这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    我使用您的标记尝试了系统。 没有什么变化、我向您发送 了一封包含原理图、仿真和 Excel 文件的新邮件。  

    此致、

    小峰(Jason)林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    我们已将该线程脱机。 我正在尝试让模型在 PSpice 中正确运行、但到目前为止没有成功-我将继续处理此问题、并通过电子邮件向您发送结果。

    我将关闭此主题-您可以直接向我发送电子邮件、也可以打开包含任何其他问题的新主题。

    此致

    Colin