This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:输出电压误差

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5145, LM5146-Q1, CSD19538Q2, LMR36015, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962013/lm5146-q1-output-voltage-error

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164LM5145CSD19538Q2LMR36015LM76002

您好!

我使用 LM5164芯片将60V 直流转换为15Vdc。 我已经在 Webench 设计中对电路进行了仿真。

但我得到的是8V、而不是15Vdc。 我已经检查了电路板和值两次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    您可以使用 LM5146-Q1 Excel 快速入门计算器来检查组件值。 该文件可从产品文件夹下载。 此外、请查看 LM5146-Q1和 LM5145数据表中的设计示例。

    以下是一些注意事项:

    1. 请发送已完成的快速启动文件和开关波形以供审核。 确保在快速启动中使用陶瓷输出电容的降额值(在 Vout=15V 时、10uF/50V 电容可能小于5uF)。 这一点很重要、因为它会影响补偿。
    2. 输出电流是多少? CSD19538Q2 FET 采用小型封装(2 x 2mm)、在给定开关频率下可能会变热。 另一种方法是 CSD19537Q3A。
    3. 系统是否处于稳定状态? 如果是、FB 上的电压是否等于0.8V?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的回复。

    我已附加我的快速启动文件。

    所需输出电流为1.5A

    FB 等于0.51V

       我认为系统不稳定。 当 Vin 等于48V 时、它是稳定的、但当 Vin 等于60V 时、输出电压不稳定

    (从8到10V 振荡)。 电感器会异常加热(例如、1分钟内达到90C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    请使用原理图值检查补偿。 我建议改为快速启动建议值。 尤其是、COMP 到 FB 的电容负责噪声抑制(该极点应位于 FSW/2下。 此外、还应考虑使用22uF/25V 输出电容器。

    对于控制器而言、1.5A BTW 是一种非常低的电流。 转换器选项是 LMR36015或 LM76002。 它具有集成 FET 并提供更小的解决方案。

    此致、

    Tim