This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:高开关瞬变

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955822/lm3150-high-switching-transients

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件:LM61440

我的电路按预期工作-->6V 至30V 输入,5.2V 输出,15瓦。  但是、开关瞬态峰间值约为1伏。  任何建议。  我使用了 Webench 原理图和 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请发送原理图和完整的快速入门计算器文件 https://www.ti.com/tool/LM315XQUICK-CALC

    您可能需要根据负载阶跃及其 di/dt 增大输出电容。 请注意、我们还有适用于该输入电压范围和输出电流的转换器(具有集成 FET)、例如 LM61440。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认一下、当您提到"开关瞬态"时、您是指稳态输出纹波还是负载瞬态响应? 5.2V/3A 输出通常 需要至少一个47uF/10V/X7R 电容器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果没有其他问题、我将结束本次主题。

    此致、

    Tim