This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304A:无输出电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957740/tps40304a-voltage-no-output

器件型号:TPS40304A

您好!

我们使用 TPS40304A 来设计电源。输入电压3.7V、输出电压1.8V、无输出电压、原因是什么?我们生产了1、000个器件、其中大约30个具有 problem.e2e.ti.com/.../_4496864E9E5B4596C253706584769F530674FE562800_1_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      在原理图中、我看到 SW 和 HDRV 之间连接了一个10k (R5)电阻器。 其目的是什么?

    您能否在故障电路板上探测 EN/SS 信号、BP、HDRV、LDRV/OC、SW 信号?  您能在加电时捕获这些信号吗?

    当这些电路板发生故障时、输出端的负载是多少?

    电感器的饱和电流是多少?  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有任何驱动波形。 SS 引脚 为三角波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源接通时、输出端无负载。 R5的功能是防止静电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    测试时、模块无负载。

    如果出现故障、SS 引脚波形为三角波。系统将无法启动。

    电感电流大于16A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gerold、您好!

    随附芯片比较测试波形、请帮助分析原因、谢谢!

    e2e.ti.com/.../Chip-pin-waveform-comparison-test-report.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Gerold 正在度假。

    他将很快答复你。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    问题非常紧迫。 导致客户停止生产。 希望尽快提供解决方案。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由 TPS40304A 控制的电源上的输出电压未上电、因为 BOOT 引脚上的低电压会阻止高侧驱动器完全导通高侧 FET、从而防止 SW 电压上升至接近 VDD。  从 VDD 到 SW 的高压降会触发 TPS40304A 的电流限制、从而关闭 TPS40304A。

    这就是您在软启动时看到低频斜坡、在 SW 上看到低电压脉冲突发以及在 COMP 上偶尔看到斜升的原因。

    那么、问题的根本原因是为什么不启动?  BOOT 应通过内部二极管上拉至 BP、以提供驱动高侧 FET 所需的电压、但您的测量结果显示 BOOT 位于接近400mV 的位置。  如果 BOOT 在外部对地短路、我预计会看到超过1mA 的直流电流。  这就带来了一些可能性:

    1) 1)测量未测量实际引导电压

    2) 2) BOOT 引脚未焊接到 PCB 上

    3) 3)内部自举二极管已损坏。

    BOOT 上的~400mV 电压是在 BOOT 电容器(C9)上测量的还是在 BOOT 引脚(N1引脚6)上测量的?

    如果在电容器上测量、请检查以确保 R1安装正确且值为0欧姆

    IC 引脚6的焊接是否会出现焊接问题?

    将 VIN 从3.7V 增加到5V 是否允许 IC 启动?

    如果没有这种情况、我们可以尝试从 BP 绕过内部二极管以使用外部二极管引导 I 通常使用标准的100-200mA 硅二极管进行测试、它不需要任何特殊的东西。  10V 100mA 已足够。

    如果内部二极管损坏、请检查高侧 FET 栅极至源极电阻器、以确保不会由于 HDRV 至 SW 上的短路或负载而增加引导电流并熔断金属化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我添加了一个二极管、问题得到了解决、如何避免这种问题?

    将 PIN6‘s R1从0欧姆更改为2.2欧姆。 您能解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于低于5V 的输入电压、我们建议客户使用外部 BP 来引导二极管以提高栅极驱动能力。

    虽然 以600kHz 的频率驱动 CSD17577Q3 FET 所需的7mA 电流(12NC 栅极电荷)不应足以熔断自举二极管、但由于 SW 节点上的负振铃而产生的高峰值电流可能会导致过多的峰值电流从 BP 流向 BOOT。  如果是这种情况、将原理图中的 R1从0欧姆增加到2.2会有所帮助。

    对于3.7V 输入、我建议使用来自 BP 的外部二极管、并考虑将 R1更改为1 - 2.2欧姆。