您好!
我们使用 TPS40304A 来设计电源。输入电压3.7V、输出电压1.8V、无输出电压、原因是什么?我们生产了1、000个器件、其中大约30个具有 problem.e2e.ti.com/.../_4496864E9E5B4596C253706584769F530674FE562800_1_2900_.docx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Gerold、您好!
随附芯片比较测试波形、请帮助分析原因、谢谢!
e2e.ti.com/.../Chip-pin-waveform-comparison-test-report.docx
由 TPS40304A 控制的电源上的输出电压未上电、因为 BOOT 引脚上的低电压会阻止高侧驱动器完全导通高侧 FET、从而防止 SW 电压上升至接近 VDD。 从 VDD 到 SW 的高压降会触发 TPS40304A 的电流限制、从而关闭 TPS40304A。
这就是您在软启动时看到低频斜坡、在 SW 上看到低电压脉冲突发以及在 COMP 上偶尔看到斜升的原因。
那么、问题的根本原因是为什么不启动? BOOT 应通过内部二极管上拉至 BP、以提供驱动高侧 FET 所需的电压、但您的测量结果显示 BOOT 位于接近400mV 的位置。 如果 BOOT 在外部对地短路、我预计会看到超过1mA 的直流电流。 这就带来了一些可能性:
1) 1)测量未测量实际引导电压
2) 2) BOOT 引脚未焊接到 PCB 上
3) 3)内部自举二极管已损坏。
BOOT 上的~400mV 电压是在 BOOT 电容器(C9)上测量的还是在 BOOT 引脚(N1引脚6)上测量的?
如果在电容器上测量、请检查以确保 R1安装正确且值为0欧姆
IC 引脚6的焊接是否会出现焊接问题?
将 VIN 从3.7V 增加到5V 是否允许 IC 启动?
如果没有这种情况、我们可以尝试从 BP 绕过内部二极管以使用外部二极管引导 I 通常使用标准的100-200mA 硅二极管进行测试、它不需要任何特殊的东西。 10V 100mA 已足够。
如果内部二极管损坏、请检查高侧 FET 栅极至源极电阻器、以确保不会由于 HDRV 至 SW 上的短路或负载而增加引导电流并熔断金属化。
对于低于5V 的输入电压、我们建议客户使用外部 BP 来引导二极管以提高栅极驱动能力。
虽然 以600kHz 的频率驱动 CSD17577Q3 FET 所需的7mA 电流(12NC 栅极电荷)不应足以熔断自举二极管、但由于 SW 节点上的负振铃而产生的高峰值电流可能会导致过多的峰值电流从 BP 流向 BOOT。 如果是这种情况、将原理图中的 R1从0欧姆增加到2.2会有所帮助。
对于3.7V 输入、我建议使用来自 BP 的外部二极管、并考虑将 R1更改为1 - 2.2欧姆。