This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:关于软停止功能

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962157/ucc2894-about-soft-stop-function

器件型号:UCC2894

您好!

我想向您询问 UCC2894D 的软停止功能。
即使在实际机器中执行相同的关闭序列、初级侧主开关的漏极和源极之间也可能会发生过压或不会发生过压。
这可能是因为软停止功能可能无法正常工作。
(问题1)
请告诉我、如果主主开关没有软停止、如何在漏极和源极之间产生过压。
此外、是否有任何材料可以解释该机制?
(问题2)
在设计时、软停止时间应该是多少?
我假设如下。
输出电容器、有源钳位电容器容量
关断时的时序(初级侧开关的时序)
负载侧电容器
电缆对负载的电感

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:如果主主开关没有软停止、请告诉我如何在漏极和源极之间产生过压。 此外、是否有任何材料可以解释该机制?

    [Hong Huang]这尤其适用于具有自驱动 SR (同步整流器)的次级侧。 当触发 LineUV off 时、次级侧自驱动 SR 的行为与升压转换器类似、但不以控制方式、将输出电容器中存储的能量重新生成回初级侧、以对初级侧开关节点进行充电、然后导致 MOSFET 的高 VDS。 当初级侧 MOSFET 关闭时、充电到开关节点的能量会变得非常高、超过 MOSFET VDS、然后导致损坏

    软停止是为了帮助在软停止时间内保持开关、初级侧 MOSFET 仍然受到控制、SR MOSFET 也受到控制、这种方法有助于在软停止时间内以可控方式耗散能量、从而有助于降低初级侧开关节点电压的增加。


    (问题2)
    在设计时、软停止时间应该是多少?

    [Hong Huang]软停止时间与输出电容器能量水平有关。 您需要确定输出电压和输出电容值、以便找到合适的软停止时间。 此外、还应考虑初级 MOSFET VDS 额定值、变压器匝数比 NPS 也应如此。

    [Hong Huang]软停止有助于控制 SR 再生、但再生仍在那里。  初级侧 MOSFET VDS 仍将增加、但 增加的幅度可能会更小、并且采用可控方式。 因此仍需要选择合适的 MOSFET。