This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL102:BQ76PL102可用于单节电池和多节电池应用?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL102, BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961985/bq76pl102-bq76pl102-can-be-used-for-single-cell-and-multi-cell-applications

器件型号:BQ76PL102
主题中讨论的其他器件: BQ78PL116

你好。 我在回答另一个问题时看到、BQ76PL102可用于单节电池应用。  我从其数据表中看到、它可以与1或2 (串联)节电池配合使用。  在3-12节电池的配置中、我看到 BQ78PL116将与2个或更多 BQ76PL102一起使用。  假设我正在设计一个板、该板将与未知数量的串联电池一起使用、例如1到12个串联电池。  在我只有1个电池的情况下、我的理解是、在不需要 BQ78PL116的情况下、可以使用1个 BQ76PL102。  但是、对于3节或更多电池、电池平衡和其他功能等需要 BQ78PL116  是否可以使用 BQ78PL116和多个 BQ76PL102 IC 创建设计、并仅为单节电池应用使用1个 BQ76PL102?  是否可以将 BQ78PL116EVM 评估模块用于单节电池应用以及2-12节电池应用?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、您好!

    bq76pl102与 bq78pl116进行通信、您将始终需要 bq78pl116与 bq76pl102设计。

    此致、

    Wyatt Keller