This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:VIN 电容器容量

Guru**** 1539780 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A, LM5146-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958565/lm5145-vin-capacitor-capacity

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:CSD19534Q5ALM5146-Q1

您好!

客户希望由于电源和需求问题而更改 VIN 电容器。

请向我们提供您对规格选择的意见。

e2e.ti.com/.../2744.201013_5F00_Main_5F00_Power_5F00_LM5145-Schematic.pdf

VIN 电容器可用项目

1. 1000 pF C0G 100 V 直流

1500pF C0G 100 V 直流

3. 22nF X7R 100Vdc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    以下是有关原理图的一些注释:

    1.  输入端不需要2个470uF 电解电容(一个就足够了)。 但是、添加更多的陶瓷电容来为功率级提供开关电流。 2.2uF 或4.7uF/100V/1210适合安装一个22nF 的高频应用。 有关功率级电容器的布局和放置、请参阅应用手册 snva803。
    2. 根据输出电流的不同、将高侧 FET 更改为5 x 6mm 等效值 CSD19534Q5A、以获得更好的热性能
    3. 将控制器的 NC 引脚连接到 DAP 的 GND。
    4. SYNCIN 上无需20k 下拉电阻(提供了内部20k 下拉电阻)。

    请填写此设计的 Excel 快速入门文件(该文件可从产品文件夹中获取)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tim、

    请帮助我输出12V 电压。

    客户做了一个板、然后测试了。

    然而、输出电压运行在4.7V。

    规格:输入电压:43 ~ 60V,输出电压:12V,输出电流最大值:10A

    我们使用 WebBench 仿真的设置对其进行了测试、但输出电压为4.7V。

    e2e.ti.com/.../8688.201201_5F00_WBDesign_5F00_NEWCOCO-LM5145.pdf

    原理图和计算器附件

    e2e.ti.com/.../8562.201201_5F00_Main_5F00_Power_5F00_LM5145-Schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../3652.LM5145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12_2D00_7.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    将软启动(SS)电容增加至至少100nF。 18nF 太低、尤其是考虑到1000uF 的大电解输出电容。 实际上、对于12V 输出、您只需要20-100uF 的电流-请参阅 LM5146-Q1 12V/8A/400kHz 设计示例。

    如果输出电压上升时间太短且 SS 电容值较低、则可能会启用电流限制。

    如果问题仍然存在、请发送一些波形(Vout、Iout、电感器电流、LO、SW、 等)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    更改为软启动电容100nF 不起作用。

    1000uF 移除测试结果相同。

    我附加了一些其他波形。

    e2e.ti.com/.../201202_5F00_LM5145-Waveform.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    SW 和 HO 波形应为 矩形-请检查您的设计以及示波器探测技术。 此外、如果移除了如此大的输出电容器、则需要新的补偿值(请参阅快速启动文件)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的支持。

    我们找到了失败的原因。

    原因是客户的 PCB 插图问题。

    插图中的引脚17 (BST)和引脚19 (SW)以相反的方向连接。

    修改后、输出电压正常、可正常切换。

    问题1.  建议将容量为100V 的 CLIM 用于计算器。

    客户想要使用 CILIM 47pF/50V、应用它是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    如果输入电压为60V、则 ILIM 上需要100V 电容。

    此致、

    Tim