This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:如何通过 UCC28610实施 PSR?

Guru**** 2536500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC28742, UCC28740, UCC28704, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961373/ucc28610-how-to-implement-psr-by-ucc28610

器件型号:UCC28610
主题中讨论的其他器件: UCC28742UCC28740UCC28704TL431

你(们)好。

我的客户知道 TI 有 PSR 反激式解决方案、但我的客户仍然想知道是否可以通过 UCC28610实施 PSR。

根据数据表、FB 引脚仅感测电流、那么我应该如何将 FB 引脚连接到辅助绕组而不是光耦合器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     我正在邀请一位感谢专家为您提供有关此帖子的支持、请最迟在周五结束前收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28610是一款初级侧调节反激式控制器、它使用辅助绕组通过辅助绕组与次级绕组匝数比感测输出电压。

    如果您需要光耦合器进行反馈、我建议改用 UCC28740或 UCC28742。  该器件采用谷底开关、具有与 UCC28610类似的控制律。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。

    我认为 UCC28610是一款 SSR 控制器、如果我在这里有任何误解、我是不知道的。

    那么、我的问题是 、是否可以通过修改外部电路来通过 SSR 控制器实现 PSR 控制方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以从初级侧调节 UCC28610。  

    您可以执行此操作、但仍需要额外的电路来执行此操作。  例如、您可以将光耦合器 TL431移至初级、并调节 UCC28610的 VDD 电压。  但是、这不会降低电路成本、因此您最好选择专为 PSR 控制而设计的器件、例如 UCC28704。

    此致、