This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:输出电压不好

Guru**** 2514515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960007/lm2776-output-voltage-not-good

器件型号:LM2776

大家好、团队、

请帮我解决输出电压问题。

该问题与 此处 E2E 主题中讨论的问题完全相同。 但不幸的是、这是离线解决的。

我尝试从5V 输入输出-5V、但 LM2776输出+0.7V。

请在 此处的内部链接中找到原理图

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    原理图看起来不错。 要更好地了解问题、您能否提供以下项目:

    1. PCB 布局

    2. VIN、Vout、Iout 波形

    C1+和 C1-之间的波形

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    请从 此处的内部链接中找到布局

     由于我的实验室中没有电路板、让我来解释一下波形。

    Vout 几乎恒定+0.7V。 C+1未切换。 它保持近似恒定 +5V。

    明白了吗?

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您共享的布局是顶视图还是底视图? 因为如果是底视图、则引脚方向不正确、不会提供正确的输出电压。

    为了更好地理解该问题、请在以下条件下捕获波形:

     1. VIN、Vout、C1+相对于 GND 引脚

    此致、

    Excel