This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助:我需要 BQ30Z55的 BQEVSW!!

Guru**** 2309060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906454/help-i-need-bqevsw-for-bq30z55

主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQ30Z55

您好!

我需要  BQ30Z55的 BQEVSW!!  谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您可以尝试以下操作: https://www.ti.com/product/BQ30Z554-R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我已经尝试过、但 TI 需要授权我下载... 和... 我还在等... :-) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI 支持部门创建了一个 TT。 但是...  支持很差!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我们使用我们的 Web 系统创建了一个 TT、尝试将其分享给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我们的 IT 团队要求检查下载链接是否正在工作。

    如果不起作用、则 IT 团队已要求提供特定的下载链接、并使用特定错误消息完成浏览器的屏幕截图、以帮助进行故障排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不。。。 链路断开了....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布已断开的特定链接以及供 IT 团队调试的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您也可以在链接中设置 PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我收到的邮件中… yhe 链接是:  "www.ti.com/.../securesoftwarehome.tsp"

    此链接正常... 并向我显示了该文件的信息和一个按钮"访问"...

    当我按"访问 浏览器"时、转到...  :“www.ti.com/.../processsecuresoftware.tsp"   (链接断开)”

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会将其传递给 IT 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未收到 IT 团队关于此案例的更新。 您是否仍然遇到访问问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。。。  我仍在解决这个问题。  TI 支持团队不知道解决方案。

    支持团队没有下载软件的链接:-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持团队正在询问使用了哪些浏览器以及错误的屏幕截图。 请发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持人员继续尝试解决页面上的问题、尝试让我成为您的测试仪!
    我已经通过了屏幕截图、并尝试使用最新版本的 google chrome,输入。
    链接不正确!
    对于所有这些、为什么不给我提供我所需软件的链接、就是这样? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IT 团队已告知此问题已得到解决。 下载在 Chrome 中有效、但在 Firefox 中不有效。 使用 Firefox 会显示一个错误页面。