This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:BQ24735充电器 IC 启动条件

Guru**** 2519220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961616/bq24735-bq24735-charger-ic-start-up-condition

器件型号:BQ24735
您好!
最初 构建了大量~ 10 (数量) PCB 组件、大多数组件工作正常。 但是、我们注意到至少 2块电路板出现 了充电器 IC (BQ24735)最初启动但随后切断 ACFET 和/或(?) RBFET。 我们看到这个启动条件重复了..... 电路通电、然后切断。
我们使用24V PSU。 ACDET = 2.8V。
电路板上没有短路、因为 当插入电池组时、3.3V、5V 和12V 电压轨都正常、电流正常等
在调试策略方面有什么想法?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更详细地描述测试条件吗? 除了输入端的24V PSU 之外、您还在输出端连接了电池和系统负载吗? 此外、当您说在 BQ24735最初启动后 ACFET/RBFET 被切断时、您是否意味着 ACDRV 在转换器开始切换后很快被拉低?

    查看波形以更好地了解行为会很有帮助。 一些有用的跟踪可以捕获 ACDET、ACDRV、ACOK 和 PHASE。 这将是确定进一步调试所需方向的良好起点。 我还想知道,在相同的测试条件下,所有10个主板是否都表现出相同的行为,或者这是否仅发生在10个主板中的2个上。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    在电路中没有电池的情况下、系统最初上电(由24V 电源供电)、然后切断电源。

    通过切断、我是说 ACDRV 被拉低(在最初短暂变为高电平之后)。 ACDET ~ 2.8V。

    我根本看不到转换器开始切换。 LODRV 引脚上根本没有脉冲。

    插入电池后、系统会通电(由电池供电)、但 ACDRV 被拉低(在最初短暂变为高电平之后)。 ACDET ~ 2.8V。

    我可以私下分享原理图、您能提供电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需检查您是否对此有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 根据您的描述、无论电池是否已连接、ACDRV 都会短暂变为高电平、然后变为低电平以关闭 ACFET/RBFET。

    ACDRV 在变为低电平之前保持高电平的时间有多长? 查看波形会很有帮助、因为时序可能提供有关原因的线索。

    ACDRV 为高电平必须满足的条件如下所示。 请验证这些条件是否全部满足、并在 ACDRV 变为低电平并关闭 ACFET/RBFET 时捕获显示 ACDET、ACDRV、ACOK、VCC 和 SRN 的波形。

    此致、

    Angelo