This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能更详细地描述测试条件吗? 除了输入端的24V PSU 之外、您还在输出端连接了电池和系统负载吗? 此外、当您说在 BQ24735最初启动后 ACFET/RBFET 被切断时、您是否意味着 ACDRV 在转换器开始切换后很快被拉低?
查看波形以更好地了解行为会很有帮助。 一些有用的跟踪可以捕获 ACDET、ACDRV、ACOK 和 PHASE。 这将是确定进一步调试所需方向的良好起点。 我还想知道,在相同的测试条件下,所有10个主板是否都表现出相同的行为,或者这是否仅发生在10个主板中的2个上。
此致、
Angelo
您好、Angelo、
在电路中没有电池的情况下、系统最初上电(由24V 电源供电)、然后切断电源。
通过切断、我是说 ACDRV 被拉低(在最初短暂变为高电平之后)。 ACDET ~ 2.8V。
我根本看不到转换器开始切换。 LODRV 引脚上根本没有脉冲。
插入电池后、系统会通电(由电池供电)、但 ACDRV 被拉低(在最初短暂变为高电平之后)。 ACDET ~ 2.8V。
我可以私下分享原理图、您能提供电子邮件地址吗?