This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:MOSFET 短路和波形。

Guru**** 2385770 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959359/ucc28950-mosfets-shorted-and-waveforms

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740

大家好,我们正在设计一个类似的电池充电器/电源,如 PMP8740,

因此、我之前设计了一个具有相同控制器但不同 MOSFET、变压器和不同组件的器件。 因此、我知道电路中的寄生电容会有所不同。

我的器件参数可在 Excel 文件(设计规格)中找到。 我还与您分享了变压器、输出和谐振线圈的设计文件。

我     的问题是、QC 和 QD 在12.2A 后都会在系统中短路。
变压器中存在-14.4uH 的泄漏、我在 Excel 中对此进行了说明。 这就是为什么我放置了一个占位符、但在这个阶段没有放置一个 LS。 也是如此

我将 DELAB DELCD 和 DEef 设置为300ns。  
您对 sır 的建议是什么?


2-   当我向占位符添加一个 LS 时,我应该如何更改 DELAB、DELCD 和 Delef 参数,该 LS 的值会根据流经它的电流而变化
您对 sır 的建议是什么?


(例如22uH-6A、53uH-0A)?

提前感谢!

此致  

Mikail

e2e.ti.com/.../Rezonant.docx

e2e.ti.com/.../Transformer.docx

e2e.ti.com/.../0334.Waveforms.docx

e2e.ti.com/.../Design-Specs.xls

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikail、

    我是该控制器的导出器中的循环。 您应该能够快速收到回复。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikail、

    我查看了您的波形、但看不到 FET 短路的证据。

    您可能会遇到 OUT A、B、C、D、E 和 F 的延迟计时设置问题。 您之前提到过您使用的是 Excel 设计工具。   以下链接将为您提供一份应用手册、其中显示了如何设置 FET 栅极驱动器时序。  本应用手册还使用与 Excel 设计工具相同的公式、您会发现它很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家 Mike、您好、感谢您的回复。
    我已经解决了这个问题,问题是栅极信号的 dv/dt 过高,Vgs 的零点部分太尖锐了,我们添加了 VCC 和 VEE 缓冲电路,结果似乎现在更好了。

    此致、

    Mikail