This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:针对200kHz 开关频率的反激 SR FET 控制应用

Guru**** 2393785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, UCC24612, UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958166/ucc24612-flyback-sr-fet-control-application-for-200khz-switching-frequency

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC24610UCC24630

各位专家、您好!

我的客户想知道 UCC24612是否适合反激式/200kHz FSW/初级侧是否是 Si MOSFET 应用? 他们已经测试了 UCC24610、发现栅极关断时间太慢。 我是否可以知道 UCC24612对它们来说是可以的? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann Lien

    UCC24612可支持高达700kHz 的频率、这是正确的器件。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您在本案例中提供的友好帮助:)

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann Lien

    如果我回答了您的问题、请帮助关闭此主题。

    谢谢。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    我将向您发送一封测试波形的邮件。 UCC24612似乎不能用于 CCM 模式反激。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann

    如果您想在 eamil 中继续、请关闭此主题。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    由于 VG 关断时间过慢(spec=16ns~35ns)、UCC24612-1在 CCM 模式下似乎仍然无法运行

    转换器在18ns 期间处于击穿状态。

     

    CH2:初级侧 MOSSFET VDS

    CH3:次级侧同步 MOSFET VDS

    通道4:UCC24612-1 VG

    在 DCM 模式下、UCC24612-1运行良好。

     CH2:初级侧 MOSSFET VDS

    CH3:次级侧同步 MOSFET VDS

    通道4:UCC24612-1 VG

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    请问您是否有更新? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann

    我 想您是对的、UCC24612-1的典型关断传播延迟为16ns、初级 MOSFET 和 SR MOSFET 之间存在重叠、这是 CCM 反激的正常运行、并且可以在 SR MOSFET 上看到电压尖峰。  

    此外、反向恢复特性非常关键、它需要具有快速反向恢复特性的 SR MOSFET。

    BR、

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的回复:)

    我们是否可以知道我们是否有可以向客户推荐的更快的 SR 驱动解决方案? 或者、我们没有合适的解决方案来满足 SR 控制器的 CCM 设计反激式要求? 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann

    UCC24630可在200kHz CCM 模型下工作。  

    BR、

    云生