This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063A

Guru**** 2768415 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, LM5157, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961222/mc33063a-mc33063a

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件: LM5157LM5122

您好!

我想使用该组件设计一个升压转换器、Vin=5V 至 Vout=24V。 但也存在输入电压为24V 的情况。 如果输入电压为24V 以提供24V 输出、该组件是否能够正常工作?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    感谢您的参与。  该器件应支持24V 至24V 的输出电压。  与大多数导通时间最短的升压控制器一样、当 Vin 接近 Vout 时、您可能会看到脉冲跳跃、但输出电压应进行调节、这只是纹波电压略有增加的问题。  

    另一方面、MC33063A 是传统部件。 我们有许多您可能会考虑使用的较新升压稳压器、例如最新的 LM5157和 LM51571、它们现在正在取样、将在几个月内完全发布。  当然、如果您愿意、您仍可以考虑 MC33063A。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 那么、如果我理解了、组件工作正常、但不能完美、输出端有更多纹波和尖峰? 您能给我一个24Vin -> 24Vout 的仿真来看看会发生什么情况吗? 24Vout 电压用于为继电器阵列供电、因此可能不会出现纹波和尖峰... 在 Vin=Vout 的情况下、没有能够正常工作的升压转换器?

    感谢您的支持。

    此致

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    没错、它可以正常工作、但输出会略微增加纹波。  在这种情况下、仿真可能与您实际看到的不同、但您可以有一些想法。  您可以通过以下链接获取模型。

    正确的是、由于 最短导通时间限制、基本上没有升压转换器、而 VIN=VOUT 完全正常工作。  

    谢谢

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我们的 LM5122具有 旁路模式、VIN=VOUT 时性能可能更好。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    LM5122非常有趣。

    感谢您的支持。

    此致