This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75105:OCP 和 OTP

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS75105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962144/tps75105-ocp-and-otp

器件型号:TPS75105

您好、先生、

我可以在  TPS75105数据表中找到过流和过热保护功能。

您能更详细地了解这些功能吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

       对于过流保护、内部电流源将感应输出电流、并在输出电流超过35mA 时触发 OCP 保护;

       为了实现过热保护、它将在触发过热点时关闭。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SEA、

    谢谢你。

    我想知道过热点的值。

    BTW、 我们可以为过热点设置温度吗?还是从 IC 自动设置温度!?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

       内部结的过热点约为165C。 它是固定的、有一些变化、如第5页的数据表所示。 您无法自行调整。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    谢谢、非常有帮助。

    祝你度过美好的一天!