This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:输出电流与开关频率数据

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961806/tps63070-iout-vs-switching-frequency-data

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TLV62130

大家好、

我收到了客户提供 Iout 与开关频率数据的请求。 您能否共享数据(如果有)?

条件

VIN=7.4V

PWM/PFM 模式

升压模式

输出电流:0A 至1000mA

这是 TLV62130数据。 客户希望获得 TPS63070的此类数据。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们将对其进行检查。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    感谢您的支持。 我将等待信息。

    此致、

    山口