This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:异常状态、故障引脚=高电平(正常状态)、SW 引脚= 5Vdc (未开关)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957445/tps61193-abnormal-state-fault-pin-high-normal-state-sw-pin-5vdc-not-switching

器件型号:TPS61193

您好、专家、

我的客户发现 某些样片上没有 LED 电流的问题。(异常样片# 3unit/600 units)

但是、此问题通过重新启动 Vin 来恢复。

客户在此问题上测量了每个引脚的状态、如下所示、

VIN = 5V、

SW 引脚=5V (未切换)

OUT 引脚= 大约0V

FAULT 引脚=高电平(正常)  

LDO 引脚= 4.3V (内部 Vcc:OK)

 TPS61193是否具有 任何故障引脚= 高电平且 SW=输入电压(未切换)的异常状态?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我很困惑、因为两者之间只有一个二极管、所以 SW 为5V、OUT 为0V。 请帮您检查一下。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin San、

    OUT 引脚电压是 LED 阴极侧电压。 因此、SW 引脚和 OUT 引脚之间有整流器二极管和 LED。  

    LED VF 超过5V、并且在升压输出电压为5V (=输入电压、如果不进行开关)时 LED 不会亮起。 因此 OUT 引脚大约为0V。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    抱歉、我不理解您对我们认为升压输出而不是 LED 阴极的描述。

    我需要您提供更多应用信息:

    1、导致这种异常现象的操作是什么?

    您能否提供原理图以供进一步分析?

    3、串联 LED 的数量如何? 客户使用多少个渠道? 每通道的电流如何?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin San、

    它通常发生在高温条件下。 (突然)  

    2.我将通过电子邮件向您发送原理图

    3 、可能是3个串联的 LED。 LCD 模块要求为 Vf=9V (最小值)至11.2V (最大值)。

      客户正在使用2Ch (OU1和 OUT2)。 OUT3连接到 GND。

      OUT1和 OUT2都在0V 左右

      当前设置:请参考原理图。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    我已回复您的电子邮件。 如果您有任何疑问、请检查并联系我。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin San、

    感谢您的直接电子邮件支持。