This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:插入背板时导致其他卡复位

Guru**** 2797175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24720, CSD16407Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961881/tps24720-cause-other-card-reset-when-plug-into-backplane

器件型号:TPS24720
主题中讨论的其他器件: CSD16407Q5

大家好、

发现问题:

  • 板 A 在机箱中正常工作。 电路板 B (带热插拔 TPS24720)插接会导致电路板 A 重新启动。
  • 检测到 TPS24720栅极压降
  • 将100uF 实心电容与输入并联、这种现象可以改善
  • 应用适用于12V、110A 设计
  • 原理图附在下面

您可以帮助查看原理图吗? 实际上、我发现使用 TPS24720设计计算器时、Rprog=155.96K 和 PLIM=16.03W 与 MOSFET CSD16407Q5不匹配(修订版 G)。 但我不确定这是否会导致上述问题。

是否可以提供110A 或任何类似的电流电平参考设计?

谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝 Chen、

    请参阅 热插拔应用中处理系统瞬变  应用手册的"1.3相邻卡插入"部分。

    当从电源到插入卡的电感大于 相邻卡卡之间的电感时、会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的快速回复。 我知道原因是卡间电感较低。 但是、从电路的角度来看、我该如何改进呢? 我的电路中的参数是否合理? 还有其他我应该特别注意的问题吗?

    此致、

    陈苔丝   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    请参阅  热插拔应用处理系统瞬变  应用手册的第3节"在热插拔电路中缓解干扰跳闸"、了解如何改进电路以避免误跳闸。

    查看您的设计、请使用您的设计参数填充设计计算器、并将其附加到此处以供查看。   

    在使用设计计算器之前、请先观看以下链接中的视频。

    https://training.ti.com/node/1133677

    https://training.ti.com/node/1133673

    https://training.ti.com/node/1133664

    https://training.ti.com/node/1133681