This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24750:Bq Studio + EV2400测试

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24750, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961940/bq24750-bq-studio-ev2400-testing

器件型号:bq24750
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

大家好、团队、

BQStudio 是否支持 bq24750进行代码验证?

我的客户迫切需要验证一些代码。

是否有其他模块或方法可以这样做?

列表中是否提供了 P2P 兼容设备?

谢谢、此致、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    bq24750不是 I2C 或 SMBus 控制的充电器、因此遗憾的是、它与 BQStudio 和 EV2400不兼容。

    顺便说一下、器件地址和寄存器映射决定了两个不同的充电器是否可以共享同一个 BQStudio 配置文件。 充电器的引脚分配与此无关。 由于 bq24750没有可通过 I2C 或 SMBus 控制的寄存器、因此 bq24750与我们任何其他充电器的 BQStudio 配置文件不兼容。

    此致、

    Angelo