This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713B BTST1-SW1 8.28V

Guru**** 2517190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957394/bq25713b-bq25713b-btst1-sw1-8-28v

器件型号:BQ25713B

你(们)好

我的定制设计 BQ25713B 的原理图并发现 BTST1-SW1 为8.28V

已连接波形

它超出规格、有什么影响以及如何改进?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      这不是一个干净的波形。 请使用单边沿触发器、而不是运行/停止。 捕获 BTST-SW 以及 HIDRV-SW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    应设置多少带宽?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

     500MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    带宽设置为500MHz、1GHz、测试与上述相同的波形。

    担心损坏芯片? 如果我想改善此问题、如何更改参数?

    谢谢  

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      您根本没有观察到任何开关情况吗? 边沿触发器将捕获波形、而不会相互叠加信号。 您可以共享原理图、我可以查看