This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:添加了外部关断功能

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961703/ucc28019a-add-external-shutdown-function

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:UCC28019

你好。

我想向 UCC28019添加一个外部关断功能。

我尝试将其设计为与下图类似。
但是、VIN 处的电压会根据输入电压变化。

也可以使用其他引脚。
请推荐该方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    我无法获取图片、图片显示不正确。

    通过下拉 VSENSE (引脚6)或 VINS (引脚4)可实现外部关断功能。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。  

    我将使用引脚4。